This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B 的 DAC

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671677/tlv320aic23b-the-dac-of-tlv320aic23b

器件型号:TLV320AIC23B

降级器、

我对 TLV320AIC23B 的 DAC 有一个问题。  满量程输出电压(FFFFFF)为0dB 时,输出典型值为1VRMS 。 这是否意味着该器件的 DAC 高达24位? FFFFFF 的数据可能会产生1VRMS 输出、也就是说、F00000的数据 可能会产生0.5VRMS 输出、对吧?

提前感谢您的帮助。

此致、

Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、  

    TLV320AIC23B 可使用16、20、24或32位字长来传输音频数据。  

    由于 I2S 数据是有符号(二进制补码)、因此写入(FFFFFF)可能会产生误导。   重点是0dB 满量程输出为1V RMS

    您对 AIC23B 感兴趣吗?  这是一个非常旧的器件、我不推荐用于新项目、我们支持这种旧器件的能力有限。  TLV320AIC3104是此器件的升级版本、成本更低。  我建议在 AIC23B 之前使用该器件。   

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我们的客户正在使用该器件。 他向亚洲客户支持中心(ACSC)提出了一些问题。 但我不熟悉 AIC23B。

    他从 Mic 那里获得了一条记录、然后他使用 DAC 输出此记录、但输出电压太小。 是因为输入增益太小? 在这种情况下、我们能否通过内部编程将信号放大到更大的电压电平? 他希望从 LOUT 引脚和 ROUT 引脚输出信号。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo、

    该器件没有大量的寄存器可供配置。 左右线路输入有音量控制、但它们只提供+12dB 增益、这对于麦克风来说是不够的。 数据表中的第3.2.2节提供了建议的麦克风输入电路。
    但是、我建议客户选择 TLV320AIC3104、因为它具有可提供59.5dB 增益的内置 PGA。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wilson、

    我现在明白了。 感谢你的帮助。

    此致、
    Ricardo