请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5121 您好!
PCM5121是否可用于 I2S 时钟主控模式(例如 : 如果将门架针脚设置为“高电平”,MODE1/2针脚设置为“低电平”,则仅输入 MCLK=24.576MHz)和硬件控制?
根据 PCM5121数据表、这些寄存器似乎必须被置位。
请问您能给我一些建议吗?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.