This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:带硬件控制的 I2S 时钟主模式

Guru**** 2393585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671734/pcm5121-i2s-clock-master-mode-with-hw-control

器件型号:PCM5121

您好!

PCM5121是否可用于 I2S 时钟主控模式(例如 : 如果将门架针脚设置为“高电平”,MODE1/2针脚设置为“低电平”,则仅输入 MCLK=24.576MHz)和硬件控制?
根据 PCM5121数据表、这些寄存器似乎必须被置位。
请问您能给我一些建议吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    门架引脚仅将 LRCK 和 BCK 的状态设置为 POR 上的输出。 要在主模式下使用器件、需要使用 I2C 来设置寄存器。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤