This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:具有2个并联扬声器的 IV 感应

Guru**** 2393585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671099/tas2559-iv-sense-with-2-speakers-in-parallel

器件型号:TAS2559

您好!

我想知道当并联放置两个相同的扬声器时、IV 感应是否会按预期工作。

假设两个1W 8欧姆迷你扬声器仅通过1个 TAS2559即可设置为4欧姆。

2559可以将5.7W 功率推入4 Ω、由于尺寸限制、扬声器需要非常小。 由于价格限制、因此不希望为此目的使用2个 IC -因此理想情况下、1个 IC 可以驱动2个扬声器、并提供预期的良好效果。

还有一个问题... 是否有任何尺寸最小的 IV 感应芯片(低功率版本)的评估板? -我所见的评估具有许多我们不需要的测试点,如果您拥有一个尺寸更小、成本更低的电路板,那将是很棒的。

提前感谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我希望你们做得好。
    有效直流阻抗必须大于 TAS2559的最低额定阻抗。 为了正确保护扬声器、两个扬声器必须相同。 从 TAS2559的角度来看、其阻抗必须看起来像一个闭合盒系统。
    遗憾的是、我们的所有 IV 感应器件都具有完整的评估板。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,何塞!

    感谢您的回应、确实做得很好。

    Button,原谅我的无知,我不是音频专家,因此我不确定“阻抗必须看起来像一个闭合盒系统”的含义。

    事实上,两位发言者都是相同的--这是绝对有意义的。

    TAS2559的最小额定阻抗为4欧姆、因此2个相同的8欧姆扬声器会产生4欧姆的电阻、虽然这不是"更大"、但它=到 TAS2559的最小值、我认为这也是可以的?

    了解评估板-谢谢。


    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    假设正确、因此两个相同的8欧姆扬声器不会出现问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师