请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2559 您好!
我想知道当并联放置两个相同的扬声器时、IV 感应是否会按预期工作。
假设两个1W 8欧姆迷你扬声器仅通过1个 TAS2559即可设置为4欧姆。
2559可以将5.7W 功率推入4 Ω、由于尺寸限制、扬声器需要非常小。 由于价格限制、因此不希望为此目的使用2个 IC -因此理想情况下、1个 IC 可以驱动2个扬声器、并提供预期的良好效果。
还有一个问题... 是否有任何尺寸最小的 IV 感应芯片(低功率版本)的评估板? -我所见的评估具有许多我们不需要的测试点,如果您拥有一个尺寸更小、成本更低的电路板,那将是很棒的。
提前感谢、
标记