This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TH (BCLK)为1.8V

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670823/tlv320aic3104-q1-th-bclk-at-1-8v

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

大家好、

1.8V IO 上的 Th (BCLK)数据是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian、  

    数据表中提供了数字 I/O 信息(请参阅下文)

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    IOVDD=1.8V 时、我没有找到 Th (BCLK)时序要求的规格...  您能帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian、

    我的错误。 我很清楚地误解了你的问题。

    不过、我不确定我是否理解您的需求、如果 IOVDD = 1.1V 时数据为、IOVDD = 3.3V 时数据为、那么您应该能够获得相当好的线性近似值(大约58-60ns)。

    此致
    -Steve Wilson