This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:具有两个 TAS2505的立体声配置(单声道)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671148/tas2505-stereo-configuration-with-two-tas2505-mono

器件型号:TAS2505

您好!

通过使用两个 TAS2505 (单声道)(A、B)
我想将其配置为立体声。

所以、
一个 I2S 的输入相同、
一个是(A) L 通道
另一个是 R 通道的(B)输出。
此时是否可以使用 I2S 设置执行此操作?
或者该怎么办?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    您可以使用第0页-寄存器0x3F -位5-4将 TAS2505_A 配置为仅获取左通道数据、将 TAS2505_B 配置为仅获取右通道数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器