This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1EVM:LC 滤波器解决方案或芯片

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668962/tpa3111d1evm-lc-filter-solution-or-chip

器件型号:TPA3111D1EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3111D1

主席女士,

 是否有适用于 TPA3111D1的 LC 解决方案或独立芯片? 仅 需要10Hz-200Hz。

希望很快收到您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tay、
    请查找介绍如何设计输出 LC 滤波器的文档。 www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    该计算工具还可以为您提供帮助: www.ti.com/.../slac729
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的建议。
    请问 TI 是否有独立芯片来完成这项工作?
    希望很快收到您的回复。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tay、
    您是说 LC 滤波器专用器件吗? 我们不知道可以这么做的器件、我们通常为此使用电感器和电容器。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。 我的客户尝试使用 LC 来执行滤波器、但它无法正常工作、并导致功率下降。 您能帮您看一下吗?

    电感值为22mH、电容值为0.68uF。

    谢谢。 希望很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tay、
    那么、您是否在 TPA3111D1 EVM 上进行了测量? 我认为22uH+0.68uF LC 滤波器配置没有任何问题。 因此、它是22uH、而不是22mH、对吧? 您能否详细解释一下"它无法正常工作并导致功率下降"?
    此致、
    郑少文