This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:需要 TPA6133's 建议的共模输入范围

Guru**** 2524660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670599/tpa6133a2-need-tpa6133-s-recommended-common-mode-input-range

器件型号:TPA6133A2

您好、Sirs、

TPA6133的建议共模输入范围是否与绝对值相同? 它是轨到轨输入器件吗?



非常感谢、

陈耀恩
2018年3月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    一位同事将在星期一回复并提供更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    非常感谢。 这是我在 EVM 上的测试结果。 我能不能说我们的共模输入范围是16 Ω 负载下的.935Vrms 和16 Ω 负载下的0.725Vrms?

    负载= 32 Ω

    满量程输入电压= 0.935V rms


    满量程输出电压= 1.456Vrms


    负载= 16 Ω

    满量程输入电压= 0.725V rms



    满量程输出电压= 1.115Vrms



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年3月12日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    根据共模输入范围、您是指提供非削波输出信号的最大输入电压?
    您应该考虑到 TPA6133A2具有固定的4dB 增益。 您的上述测试结果看起来不错。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器