This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:具有匹配连接器的 SPI 线程器?

Guru**** 2393085 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670730/purepath-cmbevm-spi-by-wire-programmer-with-matching-connector

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

你好

我使用的 MSP-FET 与 PurePath 控制台主板上的 J5进行连接、以便对板载 MSP430进行编程。  

它运行正常、现在我需要再对三个 CMBEVM 进行编程、以便进行多通道演示。  

是否有其他编程器或适配器电缆可直接插入 J5?  

连接到微型连接器 J5所需的手接线非常费力、需要大量的热胶才能将物品固定到位。 正在寻找任何能让我快速更新多个 CMBEVM 的解决方案。

我不需要调试其他板、只需刷写它们。 也许有办法通过 USB 实现这一点?

提前感谢您提供任何指导。

~Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    PPCMB 上的 J5是 Mill-MAX 提供的851-43-004-20-001000。  您可以在 EVM 用户指南中找到所有 BOM 信息:

    请查找有关连接器的更多信息:

    我想您可以检查850个串行报头。

    此致、
    郑少文

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我感谢您的快速回答。 850-10-050-10-001000条带接头看起来正常工作、我已经订购了一些。 谢谢!

    -Alex