请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PurePath-CMBEVM 主题中讨论的其他器件:MSP-FET
你好
我使用的 MSP-FET 与 PurePath 控制台主板上的 J5进行连接、以便对板载 MSP430进行编程。
它运行正常、现在我需要再对三个 CMBEVM 进行编程、以便进行多通道演示。
是否有其他编程器或适配器电缆可直接插入 J5?
连接到微型连接器 J5所需的手接线非常费力、需要大量的热胶才能将物品固定到位。 正在寻找任何能让我快速更新多个 CMBEVM 的解决方案。
我不需要调试其他板、只需刷写它们。 也许有办法通过 USB 实现这一点?
提前感谢您提供任何指导。
~Alex