This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:具有16位 I2S 输入的 SRC4193

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670503/src4193-src4193-with-16-bit-i2s-input

器件型号:SRC4193
主题中讨论的其他器件:SRC4192

SRC4193或 SRC4192是否支持16位 I2S 输入?  文档有点令人困惑。  它通常讨论如何使用24位 I2S 和24位左对齐输入、但没有专门提到16位 I2S 输入。  它特别提到16位右对齐。  这是因为器件决定了 LRCLK 宽度的实际位数吗?  我的应用在主控模式下、在48kHz 的16位帧中需要在受控模式下以48kHz 的频率进行16位 I2S 输入、在48KHz 的频率下重新采样为16位 I2S 输出(我正在尝试将音频输入与处理器生成的12.288MHz 主时钟同步)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    SRC419x 输入端口 可处理 I2S 和左对齐格式的音频数据字长高达24位的情况、而右对齐格式支持16、18、20或24位数据。 对于 SRC4193、 可使用控制寄存器3中的 IFMT[2:0]位来设置输入端口的数据格式选择。

    输出端口可以处理以下格式: Philips I2S、左对齐、右对齐或 TDM、音频数据字长可以 是16位、18位、20位或24位。 对于 SRC4193、 控制寄存器3中的 OFMT[1:0]和 OWL [1:0]位用于选择数据格式和字长。

    如果您可以使用 RJ 格式、则应能够使用 SRC419x 来满足上述应用要求。 如果您需要任何其他澄清、请告知我们。 谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用 I2S。 我不能使用右对齐。
    您是否说在从模式下、SRC4192/3将在其音频输入上支持16位 I2S?