主题中讨论的其他器件:SRC4192、
SRC4193或 SRC4192是否支持16位 I2S 输入? 文档有点令人困惑。 它通常讨论如何使用24位 I2S 和24位左对齐输入、但没有专门提到16位 I2S 输入。 它特别提到16位右对齐。 这是因为器件决定了 LRCLK 宽度的实际位数吗? 我的应用在主控模式下、在48kHz 的16位帧中需要在受控模式下以48kHz 的频率进行16位 I2S 输入、在48KHz 的频率下重新采样为16位 I2S 输出(我正在尝试将音频输入与处理器生成的12.288MHz 主时钟同步)。