This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:THD+N &放大器;外部 I2S 问题

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, TAS5760MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668514/tas5760md-thd-n-external-i2s-problem

器件型号:TAS5760MD
主题中讨论的其他器件:TAS5760XXEVM

尊敬的 TI 成员:

我只是尝试测试 TAS5760xxEVM 并 使用 Pure Path Console 母板、 我刚刚发现了一些问题、请参阅以下内容、谢谢。

  `s TAS5760MD 规范、PVDD 为24V、负载为8欧姆、使用 SW 控制、1W 输出下 THD+N 的典型值约为0.04%、但从"典型特性"波形来看、测量结果约为0.018%、因此该差异有何错? 芯片差异? 或者?.......... 那么、我 可以参考哪一个规格?   

目前、Pure Path 控制台母板 版本为 F、那么如何直接 使用 来自 Audio Precision 的外部 PSIA I2S 信号? 目前 、光学和同轴输入信号不可用于测试。

感谢您的回答

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢秀珊、

    对于 Q2、请参阅以下信息。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/w/design_notes/2768.how-to-configure-ppcmb-for-external-audio-interfaces

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢圣

    您能否提供显示您提到的 THD 两个值的图片?

    我看不到您所引用的内容。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato San、

    感谢您的回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Adam San:

    请参阅随附的文件、在图 I 中、THD+N 的值约为0.04%、  但测量值约为0.018%、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Adam San:

    请参阅随附的文件、在图 I 中、THD+N 的值约为0.04%、但测量值约为0.018%、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢赫、

    至於问题1,我的解释如下:

    1.关于下表、THD+N 为典型值0.4%:

     请注意:SPK_GAIN[1:0]= 10、因此 处于硬件模式。 从表5:

    因此、THD+N=0.4%/典型值是 在数字升压=6dB、 A_GAIN=25dBV 的条件下测得的。  而图7表明了这一点

    在软件模式下(EVM 默认设置:SPK_GAIN[1:0]= 11)、 THD+N=0.018%是在数字升压=6dB、 A_GAIN=19.2dBV (默认值)的条件下测得的。

    总之、在不同条件下测量2个不同的 THD+N 值。

    2.众所周知、更多的模拟增益将放大来自器件输入和数字部分的噪声、这可以解释 THD+N @ A_GAIN=25dbV 为何比差

    THD+N @ 19.2dBV;在本例中、您使用软件模式、因此可以忽略 talbe 形式的值。 此外、为了获得更好的 THD+N 性能、我建议您使用 TI 在数据表中建议的增益设置。

    谢谢、此致、

    Alix Wan