请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3110EVM-U 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3110、 CC2564
大家好!
能否将 TLV320AIC3110数字音频接口连接到 CC2564MOD 蓝牙模块数字音频接口?
引脚说明对我来说有点困惑...这两个 IC 上的接口是否相同?
谢谢大家!
NIR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
能否将 TLV320AIC3110数字音频接口连接到 CC2564MOD 蓝牙模块数字音频接口?
引脚说明对我来说有点困惑...这两个 IC 上的接口是否相同?
谢谢大家!
NIR
NIR、
这总是有点令人沮丧。 命名惯例应在所有 TI 器件之间通用、但我们现在已经介绍了。
DOUT =编解码器的 PCM 输出 连接到 CC2564的 AUD_IN (PCM 输入)
WCLK =字时钟(也称为帧时钟、WSYNC 或 FSync)连接到 CC2564的 AUD_FSYNC
DIN =编解码器的 PCM 输入 连接到 CC2564的 AUD_OUT (PCM 输出)
BCLK =位时钟或 SCLK 连续串行时钟。 连接到 CC2564的 AUD_CLK
此致、
-Steve Wilson