This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110EVM-U:将 CC2564MOD 蓝牙模块数字音频接口连接到 TLV320AIC3110 COEec

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669391/tlv320aic3110evm-u-connecting-cc2564mod-bluetooth-module-digital-audio-interface-to-tlv320aic3110-coeec

器件型号:TLV320AIC3110EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3110CC2564

大家好!

能否将 TLV320AIC3110数字音频接口连接到 CC2564MOD 蓝牙模块数字音频接口?

引脚说明对我来说有点困惑...这两个 IC 上的接口是否相同?

谢谢大家!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    这总是有点令人沮丧。  命名惯例应在所有 TI 器件之间通用、但我们现在已经介绍了。  

    DOUT =编解码器的 PCM 输出 连接到 CC2564的 AUD_IN (PCM 输入)

    WCLK =字时钟(也称为帧时钟、WSYNC 或 FSync)连接到 CC2564的 AUD_FSYNC

    DIN =编解码器的 PCM 输入 连接到 CC2564的 AUD_OUT (PCM 输出)

    BCLK =位时钟或 SCLK 连续串行时钟。  连接到 CC2564的 AUD_CLK  

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Steve、您的帮助非常好!
    NIR