This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M 数据表软削波器示例的问题表4

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668866/tas5760m-question-of-tas5760m-datasheet-soft-clipper-example-table-4

器件型号:TAS5760M

您好、Sirs、

根据 TAS5760M 数据表、TAS5760M 的最大 Vp 将被限制为4xVsft_clip。 在1.5Vsft_clip 的情况下、峰值输出= 4x1.5=6V。 然而、表4显示了高于 6Vp 的6.3Vrms。 您是否会检查  EVM 上的6.3Vrms 典型值或实际测量值? 我们是否有容差数据(Vp=4xVsft_clip +/-?%)?     



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年3月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将对此进行研究、稍后 Alix 将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    如数据表中所述、Vp 约为 SFT_CLP 引脚电压的4倍。 对于模拟器件、并不是每个器件都是精确的。 需要使用软削波器示例表的结果来测量实际使用情况。

    为了实现精确的削波控制、请建议客户使用数字削波器功能。

    谢谢、此致、
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix、您好吗、您是否会帮助我们检查客户要求的软剪报的容差规格? 非常感谢...Wayne Chen