This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:检查规格

Guru**** 2527870 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/669305/tas5753md-check-spec

器件型号:TAS5753MD

尊敬的 E2E 会员:

您能否确认以下问题?

请参阅下图、PVDD=24V、使用立体声 BTL 模式时、IC 可以驱动2个15W (4Ω)扬声器。
正确吗?

2. 请参阅下图(红色圆圈中的耳机功能)。 它是否可以支持2Vrms 输入(正弦波); 2Vrms 输出(正弦波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:
    是的,TAS5753MD 可以使用24V PVCC 和4 Ω 扬声器支持2*15W 输出。
    DR_IN 输入电压范围为 DRVSS-0.3V ~ DRVDD+0.3V、DRVDD 的建议工作范围为2.97V~3.63V。
    此致、
    郑少文