This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编解码器与 TI 智能放大器的连接

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, PCM2706C, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668321/codec-interfacing-with-ti-smart-amp

主题中讨论的其他器件:TAS2557PCM2706CPCM2912A

您好!

是否有可通过 I2S 或 USB 与主机连接的编解码器以及通过 I2S 与智能扬声器放大器(如 TAS2557)连接的编解码器?

此致、

GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GUI、

    您是否正在寻找具有 I2S 输入和 I2S 输出的编解码器? 您是否可以共享方框图、以便更好地了解您的需求?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI、

    您是否有任何有关您的应用的详细信息?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    很抱歉耽误你的时间。 我在下面添加了一个简单的方框图。 我正在寻找可实现 TI 智能放大器(I2S 输入)的最低复杂性解决方案。

    谢谢、

    GUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI、

    PCM2706C 可用于 USB 集线器到 I2S 接口。 但它不支持麦克风输入。 它仅为 DAC 和 I2S 输出、没有可用的模拟输入。
    PCM2912A 可用作 USB 至模拟输出接口、并且还具有麦克风输入。 但该器件没有用于连接 TAS2557的 I2S 接口。 您需要使用 ADC 将 PCM2912A 的模拟输出输入 TAS2557的 I2S。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器