Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2
大家好、
我正在设计一个采用 PBTL 配置的 TPA3130D2来驱动4 Ω 负载的设计。 要求为30W 单声道输出、70Hz 至18KHz、电源为汽车电池、然后将其升压以向 IC 提供24V 电压。
我已经完成了设计。 现在、客户希望增加8欧姆和100V 输出的要求。 因此、我现在遇到了一些问题:
-我的滤波器已计算为4欧姆,BD 模式为15uH 和2x 2.2uF。 现在、我如何在同一输出中支持8欧姆和4欧姆? 我尝试了不同的值(在计算中)、但似乎我不得不说是由于稍微挑选了8欧姆、而对于4欧姆负载则略过阻尼。 对于4欧姆和8欧姆、在18KHz 时、我发现任何一个值都不能满足+1/-3dB 频率响应的要求。 我看到市场上的许多产品可以同时支持4欧姆和8欧姆的同一输出、它们是怎么做的?
-要适应4欧姆和8欧姆,我认为电路必须以某种方式检测负载并相应地设置增益,例如。 在额定功率下、8欧姆的电压应为15.5Vrm、4欧姆的电压应为10.9Vrms?
-对于100V 输出、问题更大。 我在这个论坛上发表了一些文章: 这 篇文章和 这篇文章。 我看到两个主要问题:
+由于内核饱和、IC 可能会在低频(可能< 400Hz)和高功率输出下关断。 我无法滤除低频、因为我的频率范围低至70Hz。 您能否确认背靠背电容器可以解决此问题、或者您是否建议其他解决方案?
+如果用户有时在次级侧连接一些不同的负载、比如10W 扬声器、然后并联2个10W 扬声器、会发生什么情况。 我的滤波器是否仍然能够完成此工作?
+对于此 D 类放大器输出、我能否使用具有3个输出的传统音频变压器:4欧姆、8欧姆和100V?
很抱歉、有很多问题、我不熟悉音频设计。