This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:D 类支持4 Ω/8 Ω/100V 输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668193/tpa3130d2-class-d-support-4-ohm-8-ohm-100v-output

器件型号:TPA3130D2

大家好、

我正在设计一个采用 PBTL 配置的 TPA3130D2来驱动4 Ω 负载的设计。 要求为30W 单声道输出、70Hz 至18KHz、电源为汽车电池、然后将其升压以向 IC 提供24V 电压。

我已经完成了设计。 现在、客户希望增加8欧姆和100V 输出的要求。 因此、我现在遇到了一些问题:

 -我的滤波器已计算为4欧姆,BD 模式为15uH 和2x 2.2uF。 现在、我如何在同一输出中支持8欧姆和4欧姆? 我尝试了不同的值(在计算中)、但似乎我不得不说是由于稍微挑选了8欧姆、而对于4欧姆负载则略过阻尼。 对于4欧姆和8欧姆、在18KHz 时、我发现任何一个值都不能满足+1/-3dB 频率响应的要求。 我看到市场上的许多产品可以同时支持4欧姆和8欧姆的同一输出、它们是怎么做的?

 -要适应4欧姆和8欧姆,我认为电路必须以某种方式检测负载并相应地设置增益,例如。 在额定功率下、8欧姆的电压应为15.5Vrm、4欧姆的电压应为10.9Vrms?

 -对于100V 输出、问题更大。 我在这个论坛上发表了一些文章: 篇文章和 篇文章。 我看到两个主要问题:

    +由于内核饱和、IC 可能会在低频(可能< 400Hz)和高功率输出下关断。 我无法滤除低频、因为我的频率范围低至70Hz。 您能否确认背靠背电容器可以解决此问题、或者您是否建议其他解决方案?

    +如果用户有时在次级侧连接一些不同的负载、比如10W 扬声器、然后并联2个10W 扬声器、会发生什么情况。 我的滤波器是否仍然能够完成此工作?

    +对于此 D 类放大器输出、我能否使用具有3个输出的传统音频变压器:4欧姆、8欧姆和100V?

很抱歉、有很多问题、我不熟悉音频设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:
    需要为不同电阻扬声器重新设计 LC 滤波器、以确保频率响应平坦且 Q 值足够好。 有关输出滤波器设计、请参阅此文档和工具:
    www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    www.ti.com/.../slac729
    要在不同电阻扬声器上输出相同的功率、必须调整输入振幅、然后调整输出振幅。
    对于变压器负载应用、请参阅此文档 www.ti.com/.../sloa133.pdf
    不建议使用变压器负载、因为它可能会导致低频信号的关断问题。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn Zheng、感谢您的快速响应。

    LC 滤波器文档和计算表有助于找到4 Ω 和8 Ω 负载的最佳值。
    仍然需要找到一些根据负载阻抗调整输入电平的方法、也许可以提供一个开关供用户选择...

    对于100V 变压器、我已经看过该文档、但不太清楚如何克服关断问题、因此我仍在寻找解决方案、除了变压器之外还有其他任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    基本上 、对于低 频信号、 变压器的磁芯损耗会更大、因此消耗的电流会更高、从而导致 OCP。  也许您 可以尝试 在 D 类放大器之前插入一个高通滤波器、以防止变压器在低频下饱和。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn Zheng、

    由于我的频带低至70Hz、因此 HPF 可能无法满足我的要求、因此我想当我准备好采样时、我会尝试使用背对背电容器。

    非常感谢您的支持。