This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707EVM:放大器输出上观察到的音频带低通滤波

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5707EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/668026/tas5707evm-audio-band-lowpass-filtering-observed-on-amplifier-output

器件型号:TAS5707EVM

我正在观察我正在使用的两个 TAS5707EVM 电路板的输出上的音频带低通滤波。 除了可能导致此行为的 BiQuad 之外、TAS570x GDE 中是否还有配置参数?

EVM 板未更改、在所有 BiQuad 设置为"All Pass"时会观察到这种行为。 我的信号路径中没有其他滤波。 根据 TI 文档、我的 MC57xxPSIA 配置适用于模拟输入。

我附加了从 AP 生成的频率响应图、其中放大器连接在8欧姆虚拟负载上。 图底部的布线是 TAS5707EVM 电路板。 作为参考、图顶部的布线(标准化为0dB)是在完全相同的设置下、连接在8欧姆虚拟负载上的 Crown CT875放大器的频率响应测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、
    我们将对此进行研究、Adam 稍后将再次与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    我刚刚使用同一 AP 工具在 TAS5707EVM 上进行了扫描、但没有添加滤波器、得到了良好的平坦响应。

    然后、我添加了一个低通滤波器、并看到上面与您类似的响应。

    您能否给我发送一封电子邮件、我们可以通过 WebEx 或类似工具解决此问题?

    Sideladamsky (at) ti (dot) com

    此致、

    -Adam