请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5707EVM 我正在观察我正在使用的两个 TAS5707EVM 电路板的输出上的音频带低通滤波。 除了可能导致此行为的 BiQuad 之外、TAS570x GDE 中是否还有配置参数?
EVM 板未更改、在所有 BiQuad 设置为"All Pass"时会观察到这种行为。 我的信号路径中没有其他滤波。 根据 TI 文档、我的 MC57xxPSIA 配置适用于模拟输入。
我附加了从 AP 生成的频率响应图、其中放大器连接在8欧姆虚拟负载上。 图底部的布线是 TAS5707EVM 电路板。 作为参考、图顶部的布线(标准化为0dB)是在完全相同的设置下、连接在8欧姆虚拟负载上的 Crown CT875放大器的频率响应测量值。