Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682649/tpa3255-high-frequency-operation
器件型号:TPA3255作为前一个问题的后续行动、我尝试根据数据表"高频源的高频成分高达100kHz 的信号带宽"、在可闻频带以上操作 TPA32xx。
使用 TPA3255-EVM、滤波器为7uH、CBTL 为0.1uF、LC 滤波器设计器工具显示、在100kHz 时、I 应降低约-1.4dB。 但是、在 EVM 上填充这些值时、测量的响应为-6dB @ 100kHz。 音频分析仪的带宽设置为<10Hz 至>500kHz。
这是由于 TPA32xx 的输入电路带宽限制吗?
如果功率输出要求仅为20W、是否可以使用额定值更高且电感低于5uH 的器件(如 TPA3255)来实现所需的频率响应、同时仍保持过流保护稳健性?