This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:PurePath-CMBEVM "终端系统集成"特性

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD, TAS5753MDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/682377/purepath-cmbevm-purepath-cmbevm-end-system-integration-feature

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5753MDTAS5753MDEVM

您好!

我有一个 PurePath CMBEVM RevG (我相信、在 Silk 中它会显示 AIPOOG)。 我安装了 PPC 软件3.1.1和 TAS5753MD 应用程序版本3.0.2。

我可以成功连接到 TAS5753MDEVM 板、播放音频并修改参数。 现在、我正在尝试将 PurePath CMBEVM 与原型 TAS5753MD 板连接。

我将在断开 TAS5753MDEVM 的情况下直接为 CMBEVM 供电、并将其 I2C 和 I2S 跳线连接到电路板。 我已使用终端系统集成"系统内调试"功能通过 i2c 从电路板上成功读取寄存器。 我不确定如何使用"系统内调优"功能。

J4上的电路板上有 I2S 接头和示波器探针夹、但它们似乎用作外部 I2S 输入。 我在这些引脚上没有看到任何信号、原理图(修订版 F)将它们显示为多路复用器的输入。 这让我刮擦头、因为如果确实如此、则无法使用具有"系统内调优"功能的 USB 音频。 使用此功能时、我可能打算在 I2S 引脚上提供我自己的外部信号?

如有任何澄清、欢迎进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在相关的注释中、我看到需要将 RST 和 PDN 控制作为启动序列的一部分。 如何通过 CMBEVM 控制"终端系统"板的 PDN 和 RST 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    在调试/调谐模式下、CMBEVM 可帮助用户使用 PPC GUI 通过 I2C 通信轻松配置/调优电路板上的器件。 外部数字控制引脚(例如 PDN、SD)仍由电路板上的主机控制、I2S 源也需要应用于电路板上的器件输入端。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在变得非常有意义。 谢谢 Shawn。