请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PurePath-CMBEVM 主题中讨论的其他器件:TAS5753MD、 TAS5753MDEVM
您好!
我有一个 PurePath CMBEVM RevG (我相信、在 Silk 中它会显示 AIPOOG)。 我安装了 PPC 软件3.1.1和 TAS5753MD 应用程序版本3.0.2。
我可以成功连接到 TAS5753MDEVM 板、播放音频并修改参数。 现在、我正在尝试将 PurePath CMBEVM 与原型 TAS5753MD 板连接。
我将在断开 TAS5753MDEVM 的情况下直接为 CMBEVM 供电、并将其 I2C 和 I2S 跳线连接到电路板。 我已使用终端系统集成"系统内调试"功能通过 i2c 从电路板上成功读取寄存器。 我不确定如何使用"系统内调优"功能。
J4上的电路板上有 I2S 接头和示波器探针夹、但它们似乎用作外部 I2S 输入。 我在这些引脚上没有看到任何信号、原理图(修订版 F)将它们显示为多路复用器的输入。 这让我刮擦头、因为如果确实如此、则无法使用具有"系统内调优"功能的 USB 音频。 使用此功能时、我可能打算在 I2S 引脚上提供我自己的外部信号?
如有任何澄清、欢迎进行说明。