Thread 中讨论的其他器件:TPA2005D1
尊敬的所有人:
我正在使用 TPA2005D1 D 类放大器、每当我打开器件时、当音量设置为高电平时、它会发出响亮的音量和噼啪声、然后它会消失并正常工作。 但是、当音量设置为低电平、然后我打开器件时、就不会发出高音和噼啪声。
我向 TPA2005D1提供的线路电平输入包含较小的直流偏移、但我使用耦合电容器将偏移量归零。 (请查找下面随附的原理图)
此致、
餐前小吃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我正在使用 TPA2005D1 D 类放大器、每当我打开器件时、当音量设置为高电平时、它会发出响亮的音量和噼啪声、然后它会消失并正常工作。 但是、当音量设置为低电平、然后我打开器件时、就不会发出高音和噼啪声。
我向 TPA2005D1提供的线路电平输入包含较小的直流偏移、但我使用耦合电容器将偏移量归零。 (请查找下面随附的原理图)
此致、
餐前小吃
你好,Tapas
方法1:请告诉我这是否对您有所帮助。
方法2:不可以、这意味着器件在9ms 启动、因为您无法向关断引脚添加延迟、因为它是数字输入。
噼啪噪声由不平衡的输入引起。 有时、单端输入会导致两个输入之间的阻抗不匹配、这可能会产生音频弹出。 如果两个输入电容器都有足够的时间完全放电、则可以减少此噼啪声、但由于无法增加时间、因此可以减小输入电容器以最大限度地缩短电容器的放电时间。
方法3:实际上、这是我要向您提出的建议。 始终建议使用音频运算放大器来实现音量控制。 您可以在 产品文件夹中找到音频运算放大器。
如果遵循所有这些要点、则应重新定位 HP OUT 信号、减小输入电容器值并使用音频运算放大器来实现音量控制、从而降低噼啪噪声。 如果系统规格允许、另一种选择是使用差分输入。
此致
Jos é Luis Figueroa
音频应用工程师
您好、Jos é、
我已经为方法3制作了原理图、我们之前已经讨论过(使用单端输入)。 我对此原理图有一些疑问
1) 1)即使音量已满、GAIN =-10K/10K =-1、TPA2005D1导通时也不会出现噼啪声。 根据前面给出的原因、"TPA2005只能在上电期间防止噼啪噪声、前提是两个输入(IN+和 IN-)都具有与 GND 相同的阻抗"。 现在的方法是使用运算放大器、IN+和 IN-都看到相同的阻抗、因为 IN+始终接地。
2) 2)在音频路径中添加反相(已添加反相运算放大器以进行音量控制)将改变相位、这将影响人耳的声音感知方式。
此致、
餐前小吃
尊敬的 Kai:
电路的设计使包括 TPA2005D1在内的所有电子器件能够同时启动。 此时、我很难更改 TPA2005D1 IC 的开始计时。 我认为 TPA2005D1在9ms 后启动、这是为电容器充电的足够时间。
我能否从运算放大器输出端连接100k Ω 下拉电阻器、以便 IN+和 IN-都能看到相同的接地阻抗。 (我认为该100K 欧姆电阻器上的任何小电压都将导致阻抗不匹配)。 您对此必须说些什么。
嗯、如果你有任何其他方法、请告诉我。
此致、
餐前小吃