This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:打开器件时、扬声器会发出噼啪和噼啪声声音。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677241/tpa2000d1-pop-and-thump-sound-coming-in-through-speaker-when-turning-the-device-on

器件型号:TPA2000D1
Thread 中讨论的其他器件:TPA2005D1

尊敬的所有人:

我正在使用 TPA2005D1 D 类放大器、每当我打开器件时、当音量设置为高电平时、它会发出响亮的音量和噼啪声、然后它会消失并正常工作。 但是、当音量设置为低电平、然后我打开器件时、就不会发出高音和噼啪声。

我向 TPA2005D1提供的线路电平输入包含较小的直流偏移、但我使用耦合电容器将偏移量归零。 (请查找下面随附的原理图)

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    如果两个输入(IN+和 IN-)都看到与 GND 相同的阻抗、则 TPA2005只能在加电期间防止噼啪噪声。 关闭卷时会出现这种情况。 则 POT 的滑块处于 GND 电势。 但是、如果您打开容积、输入端的阻抗对称性将被破坏、并且会出现噼啪噪声。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    即使在输入端未保持对称性、也有任何方法可以减少噼啪声、因为用户不关心电位计阻抗是设置为低电平还是高电平。

    方法1:
    我们能否在 C15和接地端之间连接100K 电阻器;在 C16和接地端之间连接100K 电阻器、以便电容器中不会出现电荷累积、从而首先减少噼啪声。

    方法2:

    我们可以在关断引脚中使用 RC 电路延迟 TPA2005D1的启动、从而消除噼啪声。

    你可以引导我,我应该从方法1还是方法2开始?

    Tapas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    噼啪噪声由不平衡的输入引起。
    我对您有一些问题、您能为我提供组件价值吗? HP OUT 信号的功能是什么?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我认为这种方法1不起作用。 让我们等待 Jos é 提到的甲基二甲基二甲基环。

    另一个想法是在 POT 滑块和 C15之间插入一个驱动程序。 驱动器需要具有低欧姆输出。 或 R29/R30可用于校正不平衡:R29 + R (驱动器输出电阻)= R 30。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jos é、

    组件值是
    C? ---------- 大于2.2 μ F X7R
    r99 -------------- 大于100k Ω 1%
    O3 -------- >10K 1%
    R28 -------- 大于300欧姆的电阻器1%(以确保体积永远不会变为零)
    C15,C16--- > 1uF、X7R、5%
    R29、R30--- 大于100K 的1%欧姆电阻器(增益为3)
    R27-------- >10K 欧姆、1%

    HP 输出信号连接到3.5毫米插孔(连接到前置放大器)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    方法1:

    "另一个想法是在 POT 滑块和 C15之间插入驱动程序。 驱动器需要具有低欧姆输出。 或 R29/R30可用于校正不平衡:R29 + R (驱动器输出电阻)= R 30。"

    您能不能澄清一下、上面的行专门描述了您所讨论的驱动程序。
    电位计滑块可以位于任何位置、并且在打开 TPA2005D1时仍然没有声音。 上述系统如何确保在 POT 滑块输入(IN+和 IN-)的所有位置看到与 GND 相同的阻抗。

    方法2:

    我们可以在关断引脚中使用 RC 电路延迟 TPA2005D1的启动、从而消除噼啪声。

    TI 是否有任何特定的 IC 可连接到关断引脚、以便 TPA2005D1以极小的位延迟启动。 或者、这可以通过正常 RC 电路实现、延迟为1秒、并联电阻器两端的二极管(通常为反向偏置)、以便在电源关闭时对 C 放电。 我想知道我们是否需要施密特触发器来确保上述系统的稳定性。

    此致、

    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    方法1:
    O3是跳线吗? 如果是、为什么 O3的值为10K?
    我建议移除 R28、因为该组件会在 IN+上添加额外的电阻、并在 C15之前重新定位 HP OUT 信号、因为这也会在输入之间产生不平衡。
    首先、您可以尝试执行我的建议并查看是否降低了噼啪噪声。

    方法2:
    关断引脚是数字输入。 当输入电压达到特定电平(根据此器件中的数据表为2V)时、TPA2005D1将被激活、并将根据数据表在9ms 时启动。 TPA2005D1具有内部电路、可在9ms 时开启器件、因此即使添加了延迟电路、上升斜坡也将始终保持不变。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jos é、

    方法1:
    O3不是跳线、而是10K POT (器件型号:RV100F-30-4K1B-B10K-B301)。
    我包含 R28的原因是、我的卷不应变为零、这是应用程序中所必需的。
    我将重新定位 HP OUT 信号、并将结果告诉您。

    方法2:
    如果我错了、请纠正我的问题。 即使我们在关断引脚中包含延迟电路、也会始终发出噼啪声。 这就是您在上一个线程中所说的内容。
    如果我们添加1秒的延迟、它是否无法解决问题。

    方法3:
    我想我们是否可以使用同相运算放大器、并将反馈电阻器连接到10K POT 以获得所需的电平、在这种方法中、线路将得到平衡。 您对此有何看法。

    此致、

    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tapas

    方法1:请告诉我这是否对您有所帮助。

    方法2:不可以、这意味着器件在9ms 启动、因为您无法向关断引脚添加延迟、因为它是数字输入。
    噼啪噪声由不平衡的输入引起。 有时、单端输入会导致两个输入之间的阻抗不匹配、这可能会产生音频弹出。 如果两个输入电容器都有足够的时间完全放电、则可以减少此噼啪声、但由于无法增加时间、因此可以减小输入电容器以最大限度地缩短电容器的放电时间。

    方法3:实际上、这是我要向您提出的建议。 始终建议使用音频运算放大器来实现音量控制。 您可以在 产品文件夹中找到音频运算放大器。

    如果遵循所有这些要点、则应重新定位 HP OUT 信号、减小输入电容器值并使用音频运算放大器来实现音量控制、从而降低噼啪噪声。 如果系统规格允许、另一种选择是使用差分输入。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    我已经为方法3制作了原理图、我们之前已经讨论过(使用单端输入)。 我对此原理图有一些疑问

    1) 1)即使音量已满、GAIN =-10K/10K =-1、TPA2005D1导通时也不会出现噼啪声。 根据前面给出的原因、"TPA2005只能在上电期间防止噼啪噪声、前提是两个输入(IN+和 IN-)都具有与 GND 相同的阻抗"。 现在的方法是使用运算放大器、IN+和 IN-都看到相同的阻抗、因为 IN+始终接地。  

    2) 2)在音频路径中添加反相(已添加反相运算放大器以进行音量控制)将改变相位、这将影响人耳的声音感知方式。   

    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    是的、这应消除噼啪噪声。 在 TPA2006处于关断状态时为所有相关电路加电。 让2µ2 μ F 电容器(C)充电。 然后、当所有组件充电时、通过禁用关断来激活 TPA2006。 此时、反相运算放大器的输出将显示0V、并提供极低的输出阻抗。 因此、TPA2006的两个输入都将看到与 GND 几乎相同的阻抗、并且 PoP 应该消失。

    反相对人耳没有影响。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电路的设计使包括 TPA2005D1在内的所有电子器件能够同时启动。 此时、我很难更改 TPA2005D1 IC 的开始计时。 我认为 TPA2005D1在9ms 后启动、这是为电容器充电的足够时间。   

    我能否从运算放大器输出端连接100k Ω 下拉电阻器、以便 IN+和 IN-都能看到相同的接地阻抗。 (我认为该100K 欧姆电阻器上的任何小电压都将导致阻抗不匹配)。 您对此必须说些什么。

    嗯、如果你有任何其他方法、请告诉我。

     
    此致、

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    如 Kai 所述、在激活 TPA2005D1之前、请等待所有相关电路中的所有电源稳定下来。
    反相不应影响人耳。
    我不确定大约100K 电阻器是否工作。 正如您提到的、该电阻器可能会增加更多阻抗。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我不确定我是否正确理解您。 OPAMP 输出端的100k 下拉电阻器? Hhm、电源电压稳定后、输出已经为0V。 输出具有非常低的欧姆。 OPAMP 的输出阻抗接近0r。 耦合电容器的左侧是指连接到反相运算放大器输出端的那一侧几乎会出现对 GND 短路、与下耦合电容器完全一样、下耦合电容器与 GND 及其左侧永久连接。 没有什么比这更好的了!

    9ms 是不够的。 2µ2 Ω 电容器与反相运算放大器的10k 输入阻抗相结合、形成22ms 的时间常数。 因此、在禁用 TPA2005关断之前、您至少应等待100ms。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我没有听到你们的反馈、我假设你们能够解决你们的问题。 如果没有、只需发布回复或创建新线程(如果该线程由于超时而锁定)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师