This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:PLIMIT 和虚拟电源轨的 Ralation

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681481/tpa3110d2-ralation-for-plimit-and-virtual-rail

器件型号:TPA3110D2
主题中讨论的其他器件: TPA3140D2

TPA3110D2数据表 P19描述为"该"虚拟"电源轨是 PLIMIT 引脚电压的4倍"。

请告诉我虚拟轨(PLIMIT×4)是否有所不同。

当 PLIMIT 输入为无变化电压(2V±0V)时、Vp 是否仅设置为8V?

我想知道虚拟电源轨的精度:"4倍"

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    PLIMIT 是对扬声器的非常粗略的保护。 因此、"虚拟"轨和 PLIMIT 引脚上的电压之间的关系不是精确的4倍。 当 PLIMIT 引脚上的电压设置为2V 时、Vp 被限制在大约8V、而不是精确的8V。 保护扬声器的根本方法是限制输入信号振幅。 您还可以参阅 TPA3140D2、它具有用于保护扬声器的内部 AGL (12dB 动态范围)。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn Zheng-San

    感谢您的回复、

    Vp 精度是否等于 Vo 范围? (数据表第7页、6.75V~8.75V)
    我认为 Vp 和 Vo 精度是密切相关的。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    很抱歉造成混淆。 上述应答中的'Vp'应为'Vo'(输出电压)-这是一个拼写错误。 当 PLIMIT 引脚上的电压设置为2V 时、Vo 被限制在大约8V、而不是精确的8V。