请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5414A 主题中讨论的其他器件:TAS5414
我正在使用 TAS5414四路 D 类功率放大器进行音频功率放大器设计。 自从我上次使用 D 类器件以来已经有几年了。 与早期设计相比、它们的速度更快(斩波频率更高)、器件数量更少。
在所有早期 D 类放大器设计中、放大器输出和扬声器之间始终有一个 LC 滤波器。 滤波器阻止斩波波波到达扬声器。 在时域感应中、LC 滤波器中的电感器集成了 PWM 波形、这与降压转换器中的电感器非常相似。
TAS5414演示板的文档中的 LC 滤波器在哪里? 我看到一个配置为共模滤波器的双绕组 TOKO 共模扼流圈(HEAW)。 大概该扼流圈可防止长扬声器导线在 AM 广播频带中辐射斩波载波。
但是,共模扼流圈的拓扑不允许过滤***差分***斩波信号到达扬声器。 这是一个良好的共模滤波器、但差分滤波器很糟糕。
Jim Olson
美国拉斐特