This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414A:载波的 LC 滤波器在哪里?

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680532/tas5414a-where-is-the-lc-filter-for-the-carrier

器件型号:TAS5414A
主题中讨论的其他器件:TAS5414

我正在使用 TAS5414四路 D 类功率放大器进行音频功率放大器设计。  自从我上次使用 D 类器件以来已经有几年了。  与早期设计相比、它们的速度更快(斩波频率更高)、器件数量更少。

在所有早期 D 类放大器设计中、放大器输出和扬声器之间始终有一个 LC 滤波器。  滤波器阻止斩波波波到达扬声器。  在时域感应中、LC 滤波器中的电感器集成了 PWM 波形、这与降压转换器中的电感器非常相似。   

TAS5414演示板的文档中的 LC 滤波器在哪里?  我看到一个配置为共模滤波器的双绕组 TOKO 共模扼流圈(HEAW)。  大概该扼流圈可防止长扬声器导线在 AM 广播频带中辐射斩波载波。  

但是,共模扼流圈的拓扑不允许过滤***差分***斩波信号到达扬声器。  这是一个良好的共模滤波器、但差分滤波器很糟糕。

Jim Olson

美国拉斐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5414演示板的原理图是否可能不正确? 它显示了连接到 TAS5414的两个 HEAW 绕组的绕组起始引脚、以及连接到扬声器的完成引脚。 HEAW 是否应采用反并联、非共模配置进行连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我认为 HEAW 不是共模扼流圈、而是一个单元封装中的两个扼流圈:

    www.murata.com/.../fixedtype

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    Kai 正确。  电感器是双路或2合1。  这些电感器根本不会耦合、封装便于使用。  该滤波器是一种差分滤波器、使用双电感器和两个电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Greg 的清晰说明。 评估套件的原理图会误导您。 Murata 太大、无法回复有关其部件的技术咨询。