This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:TPA3122D2

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681262/tpa3122d2-tpa3122d2

器件型号:TPA3122D2

您好!  

我在 TPA3122设计的单声道放大器中的关断控制存在问题。 当关断关闭(/SD 为高电平)时、放大器运行正常。 但是、对于某些器件、关断不会完全关闭芯片。 输出变得微弱和失真、芯片开始运行得更热。 关断引脚连接到4069逻辑门的输出。 /SD 引脚是否应该有一个低通滤波器? 这个板是我为学生设计的、有些单元出现了问题、但不是所有单元都出现了问题。

谢谢、
Petteri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Petteri、
    出现问题时、您是否测量了输出引脚上的波形? 启用关断时、输出是否仍然存在? 您是否测量了 SD 引脚上的电压?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SD 引脚上的电压会像应该的那样从15伏变为零。 SD 引脚直接耦合到4069栅极的输出。 逻辑电路是触控开关控制的触发器。 启用 SD 后、输出端会出现弱信号和失真信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petteri、
    感谢您提供信息。 启用 SD 后、您能否向我展示输出波形(包括输出引脚和 LC 滤波器)? 输出引脚上的 PWM 输出是否仍然存在? 您能否同时提供 SCH? 它可能是焊接或组装问题吗?