This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:要求将 OPA1632用于 DAC 平衡线输出设计

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1798, OPA1632, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/681066/opa1632-asking-for-the-opa1632-for-the-dac-balance-line-out-design

器件型号:OPA1632
主题中讨论的其它部件:PCM1798NE5534


大家好、
客户希望在 PCM1798之后使用 OPA1632来执行差分线路输出。
线路输出需要输出差分1Vrms。
您能否建议如何实施此设计?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    您是指 PCM1798数据表中的图32之类的电路、但使用 OPA1632代替 U3=NE5534? 是否还需要一些低通滤波?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    是的。 这是可行的吗? U3仅是单端输出。
    R3和 R4是否可以连接到 OPA1632?
    有无低通滤波器、您会推荐吗? 它适用于高端线路输出应用。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    是的、应该起作用:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于比较:

    Kai