请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 您好!
我们有一个应用、在该应用中、除了左侧 ADC 通道上的差分模拟麦克风输入外、还需要数字麦克风。
AIC3254似乎具有驱动和接收数字麦克风信号的引脚、并且有用于设置此功能的寄存器。
我的问题是在这个编解码器上同时使用数字和模拟麦克风。
- 单声道数字麦克风和单声道差动模拟麦克风能否同时使用?
- 如果可以进行上述操作,如何控制数字麦克风的音量? 对于数字麦克风输入、似乎没有任何寄存器可以执行此操作。
- 是否要通过 miniDSP 来控制数字麦克风?如果是,需要哪些组件来实现?
- 有关 使用此功能的任何其他数据/应用手册?
提前感谢 Mike