This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:使用具有模拟输入的数字麦克风

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/680392/tlv320aic3254-using-digital-microphone-with-analogue-inputs

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我们有一个应用、在该应用中、除了左侧 ADC 通道上的差分模拟麦克风输入外、还需要数字麦克风。

AIC3254似乎具有驱动和接收数字麦克风信号的引脚、并且有用于设置此功能的寄存器。

我的问题是在这个编解码器上同时使用数字和模拟麦克风。

  1. 单声道数字麦克风和单声道差动模拟麦克风能否同时使用?
  2. 如果可以进行上述操作,如何控制数字麦克风的音量? 对于数字麦克风输入、似乎没有任何寄存器可以执行此操作。
  3. 是否要通过 miniDSP 来控制数字麦克风?如果是,需要哪些组件来实现?
  4. 有关 使用此功能的任何其他数据/应用手册?

提前感谢 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Citizen、

    AIC3254有效地支持使用数字麦克风。

    使用数字麦克风功能时、不能在同一信道中使用模拟麦克风;但可以为模拟麦克风启用其中一个信道、为数字麦克风启用一个信道。 这是通过配置 第0页:寄存器81来完成的。

    数字麦克风音量由 ADC 音量控制、ADC 音量由第0页:寄存器82至84配置。

    它还可使用 miniDSP 来控制数字麦克风的音量。 在 miniDSP 中、由于 miniDSP 在 ADC 的 CIC 滤波器(数字麦克风也使用该滤波器)之后接收数据、因此模拟或数字麦克风的数据处理方式没有差别。

    目前、我们没有关于此器件数字麦克风支持的特定应用手册或文档、我建议您查看 AIC3254应用参考指南的第2.3.2.2节

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师