This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:通过 USB (TAS1020b)向 TAS2505-Q1发送数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677397/tas2505-q1-sending-data-through-usb-tas1020b-to-tas2505-q1

器件型号:TAS2505-Q1

您好!  

我正在尝试让 TAS2505-Q1EVM 播放两个声音、一个是400Hz 方波、另一个是1024hz 方波。 我不想使用通过计算机播放的音频文件来实现这一点。 实现这一目标的替代方法是什么?

我假设我可以通过 USB->TAS1020b (I2S)->TAS2505-Q1EVM 发送十六进制值、但我一直在尝试通过 USB->tas1020b 发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    负责此设备的人员不在办公室。 他将在几天或下一周内作出答复。
    您可以参阅 TAS2505应用参考指南 以查找有关此功能的有用信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我认为这与您之前的帖子中的问题相同?: e2e.ti.com/.../2492647
    TAS1020B 固件允许电路板作为声卡工作。 因此、您需要通过 USB 发送音频流。 遗憾的是、该器件没有蜂鸣器。
    是否有更多有关您尝试测试的内容的详细信息? 还有、为什么在这里不选择使用来自 PC 的音频?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、

    您对此主题还有什么疑问吗? 自从上次沟通已有一周时间以来、我们是否可以将其视为已关闭?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢。