请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 您好!
我正在尝试让 TAS2505-Q1EVM 播放两个声音、一个是400Hz 方波、另一个是1024hz 方波。 我不想使用通过计算机播放的音频文件来实现这一点。 实现这一目标的替代方法是什么?
我假设我可以通过 USB->TAS1020b (I2S)->TAS2505-Q1EVM 发送十六进制值、但我一直在尝试通过 USB->tas1020b 发送数据。