This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:有关 I2S 采样率的问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679015/pcm2707c-question-on-i2s-sampling-rate

器件型号:PCM2707C

您好!

数据表规定了32、44.1和48的采样率----什么决定了采样率?  我能否将器件设置为在48kHz 频率下工作、无论什么?

我尝试的电路与数据表中的图37 (第10.2.3节)中的电路基本相同、并将 I2S 输出连接到 DSP 芯片(ADAU1701评估板)。

当我将其连接到 Ubuntu Linux 主机时、生成的 I2S 以44.1kHz 的频率运行。  我是否可以控制频率以选择48kHz 操作?

谢谢、
Carlos
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlos、

    USB-DAC 器件的采样率由操作系统设置、我不熟悉 Ubuntu、但应该有一种方法将采样率更改为48kHz。 例如、在 Windows 操作系统中、在高级选项卡上选择设备的配置选项后、可以在播放设备窗口中更改采样率。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Diego、

    我的直觉是、这是一种操作系统设置、但我在 Ubuntu 的"声音属性"对话框中找不到任何此类设置。 我明天会再试一次(设备在办公室的办公桌上)。 我还将等待一两天、然后再将该主题标记为"已解决"、以防熟悉 Linux 的人知道并发布答案(我怀疑它可能可以通过某些配置文件进行调整)。

    谢谢、
    Carlos
    --