请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2707C
您好!
数据表规定了32、44.1和48的采样率----什么决定了采样率? 我能否将器件设置为在48kHz 频率下工作、无论什么?
我尝试的电路与数据表中的图37 (第10.2.3节)中的电路基本相同、并将 I2S 输出连接到 DSP 芯片(ADAU1701评估板)。
当我将其连接到 Ubuntu Linux 主机时、生成的 I2S 以44.1kHz 的频率运行。 我是否可以控制频率以选择48kHz 操作?
谢谢、
Carlos
--