工具/软件:Linux
您好!
我们在推出 DIX4192音频接口接收器和发送器时遇到问题。
请在下面找到详细信息和说明。
硬件详细信息:
处理器: NVIDIA Tegra T30
接口: 基于 I2C 的 DIX4192
I) MCLK 为24.5MHz
II) RXCKI 被下拉
我们已使用 I2C 协议配置 DIX4192端口 A,如下所示:
/*重置所有模块并关闭电源*/
W 0x7f 0x00
W 0x01 0x80
W 0x01 0x00
/* DIR 配置*/
W 0x0d 0x08
W 0x0E 0x05
/*设置端口 A */
W 0x03 0x69
W 0x04 0x0B
/*设置 PLL1*/
W 0x0F 0x22
W 0x10 0x00
W 0x11 0x00
/*解除端口 A 静音并打开除端口 B 和 DIT 以外的所有模块的电源*/
W 0x03 0x29
W 0x01 0x32
我们探测了 BCCKA、LRCKA、RXCKO 时钟输出、但没有显示任何内容。
我们只是绕过 RXCKO、但在 RXCKO 上仍然没有输出。
是否有必要提供 SPDIF 输入来检查 端口 A 的时钟输出(BCCKA 和 LRCKA)?
我们现在已经在这里停留了一个多星期、因此请您对此问题稍作说明。
谢谢、
Shiva Shankar K.
联系方式:+91 8892022695或 +91 8217518470