This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DIX4192:无法获取 BCCKA、LRCKA 和 RXCKO 时钟输出

Guru**** 2393775 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679209/linux-dix4192-unable-to-get-bcka-lrcka-and-rxcko-clock-outputs

部件号:DIX4192

工具/软件:Linux

您好!

我们在推出 DIX4192音频接口接收器和发送器时遇到问题。

请在下面找到详细信息和说明。  

硬件详细信息:

处理器: NVIDIA Tegra T30

接口: 基于 I2C 的 DIX4192

          I) MCLK 为24.5MHz

         II) RXCKI 被下拉

我们已使用 I2C 协议配置 DIX4192端口 A,如下所示:

/*重置所有模块并关闭电源*/
W 0x7f 0x00
W 0x01 0x80
W 0x01 0x00

/* DIR 配置*/
W 0x0d 0x08
W 0x0E 0x05

/*设置端口 A */
W 0x03 0x69
W 0x04 0x0B

/*设置 PLL1*/
W 0x0F 0x22
W 0x10 0x00
W 0x11 0x00

/*解除端口 A 静音并打开除端口 B 和 DIT 以外的所有模块的电源*/
W 0x03 0x29
W 0x01 0x32

我们探测了 BCCKA、LRCKA、RXCKO 时钟输出、但没有显示任何内容。

我们只是绕过 RXCKO、但在 RXCKO 上仍然没有输出。

是否有必要提供 SPDIF 输入来检查  端口 A 的时钟输出(BCCKA 和 LRCKA)?

我们现在已经在这里停留了一个多星期、因此请您对此问题稍作说明。

谢谢、

Shiva Shankar K.

联系方式:+91 8892022695或 +91 8217518470

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    我负责 DIX4192支持的同事不在办公室、但他已收到有关您的问题的通知。 他会尽快回来。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师