This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:LM48511 -低效率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696647/lm48511-lm48511--low-efficiency

器件型号:LM48511

LM48511规范的效率为77%、但我自己的电路板仅为55%(升压效率为85%)。我应该如何修改它

测试条件如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    这可能是由错误的设计或测量导致的。 您可以参考 音频功率放大器性能测量指南 应用报告、了解如何执行效率测量。
    能否为我提供一个原理图来审查您的设计?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    感谢您的回答,FYI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smith、

    我注意到该器件具有三个升压电感器、但该器件设计为与一个电感器配合使用。 也许这种情况会导致效率问题、您可以尝试仅使用一个电感器。
    您还应验证是否正确执行了测量。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smith、

    我没有听到您的反馈、因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需使用更多信息回复此帖子、如果由于超时而锁定、则创建新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Genius,

    已解决,谢谢!