This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:如何选择合适的采样率?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689486/tlv320aic3256evm-u-how-to-select-the-proper-sample-rate

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U

使用 TLV320AIC3256EVM-U 时、我遇到了一些问题。

在 PPS GDE 中使用此拓扑时、会产生一些噪声。

噪声始终存在、I2S 信号或模拟信号是否与之匹配。

我更改了采样率、噪声可能会消失。

 下面是一些实验结果。

CurrenRate     电路板采样率       是否存在噪声?

Rate44             44100Hz                             是的

Rate48             48000Hz                             是

Rate88             48000Hz                             无

Rate176           48000Hz                             无

Rate192           48000Hz                             否

 

我对电路板采样率感到困惑。 SamleRate (或 CurrenRate)与电路板采样率之间的关系是什么?

 

在我的产品中,我将使用具有44.1kHz 频率的 I2S。

我在我的产品上使用了 base_main_Rate44_pps_driver.h 代码、并且出现了相同的噪声。 那么、base_main_rate192_pps_driver.h

如何消除噪声?

以及如何选择合适的采样率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我查看了工艺流程、发现可能导致噪声问题的潜在问题。 在 PurePath Studio (PPS)中创建新的处理流程时、第一步是选择适当的框架、该框架将确定所使用的滤波器、从而确定 兼容的采样率。 在您的应用中、使用了框架 AIC3256App2x1x、实际上建议在176.4KHz 和192KHz 采样率下使用。 如果此框架与较低的采样率一起使用、则很可能会听到不良噪声。 我建议您根据所需的采样率更改框架(建议在44.1kHz 频率下使用 AIC3256App8x4x)。 有关详细信息、请右键单击框架并打开帮助文件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    感谢您的回答。

    使用您的解决方案、EVM 上的噪声消失了。 但它在我的生产中不起作用。

    我已发布其他问题。

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/690061

    希望得到您的建议、再次感谢。