使用 TLV320AIC3256EVM-U 时、我遇到了一些问题。
在 PPS GDE 中使用此拓扑时、会产生一些噪声。
噪声始终存在、I2S 信号或模拟信号是否与之匹配。
我更改了采样率、噪声可能会消失。
下面是一些实验结果。
CurrenRate 电路板采样率 是否存在噪声?
Rate44 44100Hz 是的
Rate48 48000Hz 是
Rate88 48000Hz 无
Rate176 48000Hz 无
Rate192 48000Hz 否
我对电路板采样率感到困惑。 SamleRate (或 CurrenRate)与电路板采样率之间的关系是什么?
在我的产品中,我将使用具有44.1kHz 频率的 I2S。
我在我的产品上使用了 base_main_Rate44_pps_driver.h 代码、并且出现了相同的噪声。 那么、base_main_rate192_pps_driver.h
如何消除噪声?
以及如何选择合适的采样率?
谢谢!