This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:使用 PSRR 值计算纹波

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701546/tpa6203a1-ripple-calculation-with-psrr-value

器件型号:TPA6203A1

您好!

我正在使用 TPA6203A1单声道放大器。 我需要设计一个无噪声放大器。

我在数据表中看到90Hz 至5kHz 范围内的 PSRR 为85dB。 我已从该值计算纹波值。 检查我的计算结果是否正确、或提供建议、以确定您是否有其他方法。

根据我的设计计算出的增益= 20 log (5.25)= 14.4  (注意:5.25 vale 是运算放大器的 Vout/Vin 值)。

^- 14.2 = 70.6=> 10 μ s (-70.6/20)= 0.0003

因此、我的放大器可以在每1V 的电源电压下调节0.3mV 的纹波。 我的电源电压为5V、因此它可以调节1.5mV 的纹波。

我的计算是否正确、或者我必须使用任何其他方法?  

如果采取任何其他方法,可以很明显地向我建议这一解决办法。

请尽快为我提供解决方案。

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿鲁昆马、您好!

    您的计算是正确的。
    请记住、PSRR 也取决于设计。 电阻器需要匹配至1%或更高值、并且去耦电容器应尽可能靠近器件放置、以便获得放大器更好的电源抑制比(PSRR)。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    感谢您的考虑。 让我们构建一个无噪声的环境。

    谢谢、
    Arun。