请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6203A1 您好!
我正在使用 TPA6203A1单声道放大器。 我需要设计一个无噪声放大器。
我在数据表中看到90Hz 至5kHz 范围内的 PSRR 为85dB。 我已从该值计算纹波值。 检查我的计算结果是否正确、或提供建议、以确定您是否有其他方法。
根据我的设计计算出的增益= 20 log (5.25)= 14.4 (注意:5.25 vale 是运算放大器的 Vout/Vin 值)。
^- 14.2 = 70.6=> 10 μ s (-70.6/20)= 0.0003
因此、我的放大器可以在每1V 的电源电压下调节0.3mV 的纹波。 我的电源电压为5V、因此它可以调节1.5mV 的纹波。
我的计算是否正确、或者我必须使用任何其他方法?
如果采取任何其他方法,可以很明显地向我建议这一解决办法。
请尽快为我提供解决方案。
谢谢、
Arun