主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104、 TLV320AIC3254、 TLV320AIC3105
尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S.:
我已经连接了 EVM、在遇到一些问题后、我能够启动并运行 EVM、结果我不得不从 National Instruments 下载最新的驱动程序。 现在、我至少可以将软件 GUI 连接到它、而无需让我"重试" USB 连接。
可能只是我的器件上的运算符错误。 在屏幕上长时间盯着您、可能会让您错过在脸上盯着您看的东西! 我已经在 GUI 上按下了可以想象的每个按钮、但除了我设法获得的偏移漂移输出之外、没有任何东西。
首先、将所有跳线置于用户指南中所述的默认状态。 然后、确保 PC 已识别 EVM。
我使用 Windows Media Player 验证了 wma 音频文件。
如何选择 EVM 作为音频文件的播放设备?
如何使用 EVM 进行音频采集以及需要按顺序完成的所有设置是什么?
尝试使用 HPLOUT -耳机输出在 J9上进行回放、除了上述内容外、您能否告诉我是否缺少任何东西来使 EVM 上的音频回放正常工作??
附加了 DAC_Line 输出和 High_Power_Outputs 以及 Preset_configuration_playback 的快照
请尽快完成必要的工作、因为我一直在努力让这项工作从过去两周开始
急切地等待您的回复
Srini.