This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105EVM-K:如何使用 TLV320AIC3105EVM 获取音频输出(回放)和捕捉音频输入(录制)

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3254, TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688562/tlv320aic3105evm-k-how-to-get-audio-outputs-playback-and-capture-audio-inputs-record-using-tlv320aic3105evm

器件型号:TLV320AIC3105EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104TLV320AIC3254TLV320AIC3105

  

尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S.:

我已经连接了 EVM、在遇到一些问题后、我能够启动并运行 EVM、结果我不得不从 National Instruments 下载最新的驱动程序。 现在、我至少可以将软件 GUI 连接到它、而无需让我"重试" USB 连接。

可能只是我的器件上的运算符错误。 在屏幕上长时间盯着您、可能会让您错过在脸上盯着您看的东西! 我已经在 GUI 上按下了可以想象的每个按钮、但除了我设法获得的偏移漂移输出之外、没有任何东西。

首先、将所有跳线置于用户指南中所述的默认状态。 然后、确保 PC 已识别 EVM。

我使用 Windows Media Player 验证了 wma 音频文件。

如何选择 EVM 作为音频文件的播放设备?

如何使用 EVM 进行音频采集以及需要按顺序完成的所有设置是什么?

尝试使用 HPLOUT -耳机输出在 J9上进行回放、除了上述内容外、您能否告诉我是否缺少任何东西来使 EVM 上的音频回放正常工作??

附加了 DAC_Line 输出和 High_Power_Outputs 以及 Preset_configuration_playback 的快照

请尽快完成必要的工作、因为我一直在努力让这项工作从过去两周开始

急切地等待您的回复

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srini、  

    要从 AIC3105获得音频回放应该相当困难、很抱歉、您遇到了一些困难!   

    首先、确保您的 PC 识别 USBMODEVM、并在 Windows 中将其选为您的音频播放/录制设备。   

    然后、您应该能够加载您在图片"到交流耦合耳机的立体声回放"中显示的预设。  只需选择该选项并按 LOAD。  遗憾的是、GUI 控件不会更新以反映预设配置、但此时您应该能够播放 WMP、Audacity 等的音频。  

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答、我的播放效果很好

     请告诉我、如何以及为了使音频捕获/录制正常工作而需要完成的所有设置是如何使用 EVM 的? I ma 尝试使用板载 MIC 进行捕获、例如 MK1

     

    I hv 已启用板载麦克风至数字输出。  

    我想知道,我是否可以使用任何音频文件格式录制数据,您能不能帮助我如何使用  EVM 对任何音频文件格式进行录制

    请尽早做必要的事情、

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,  

    您有正确的想法。  接下来加载您选择的预设配置。  GUI 不支持直接录制音频、 但这可以通过您选择的任何音频录制软件来完成。  我们通常使用 Audacity、 这是一款免费的出色跨平台音频工具。   

    我记得、USBMOD 的驱动程序在支持的字段和采样频率方面存在一些限制。   但文件格式将由您用于录制音频的程序确定。  

    如果您选择使用 Audacity、则可以录制音频并将其导出为 WAV、AIFF、MP3、FLAC、Ogg Vorbis 等...  完全由你决定。  

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve、我将大胆尝试

    您是说 USB-MODEVM 的驱动程序在支持的字段和采样频率方面存在一些限制吗?? 如果是、您可以尝试在 EVM 板中告诉我、例如、在多大程度上支持字长和采样频率来使该音频记录正常工作?

    请尽早做必要的事情、

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srini,

    是的、与用于 TLV320AIC3104的 USBMODEVM 配合使用的驱动程序使用的默认驱动程序限制为44.1kHz。 这仅适用于 USB 音频。

    如果需要通过 USB 音频进行测试的其他采样率、则可以通过其他方法进行测试。

    TLV320AIC3254 GUI/驱动器支持更宽的采样率范围,但该驱动器与 TLV320AIC3105EVM GUI 不兼容。 因此、必须通过 AIC3254EVM GUI 的命令行界面来配置该器件。

    对于非 USB 音频、您可以使用设备能够提供的任何采样率或字长。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速更新、同样感谢您、我们将尝试此操作并返回给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    我无法使录音正常工作,我已选择了预设配置并按照“音频输入/ADC”选项卡中的快照所附的方式进行了更改,我想知道是否需要更改与跳线设置相关的内容才能使记录在 tlv320aic3105EVM 中正常工作? 您可以在电路板上尝试一下、并告诉我您为使此音频录制正常工作而执行的步骤吗?

    请尽早做必要的事情、

    等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    Audacity 中存在配置错误、我让这个 MK1 MIC 工作、谢谢

    请帮我获取有关以下主题的一些信息、我在其中尝试将 TLV320AIC3105编解码器连接到我的定制处理器

    e2e.ti.com/.../689470

    Srini.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srini,

    很高兴您能在 Audacity 中发现配置错误。

    我已回复了您的另一个主题。

    此致、
    -Steve Wilson