This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M 的自举电容器尺寸

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700471/tas5731m-bootstrap-capacitor-size-of-tas5731m

器件型号:TAS5731M

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TAS5731M 的自举电容器尺寸。

对于数据表中的自举电容器、建议使用0603或0805尺寸。
请告诉我们它是否可用于以下尺寸。
电容器尺寸:0201 (EIA)

另外、请告诉我们是否可以使用钽电容器。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    建议仅使用0603或0805尺寸的陶瓷电容器。 X7R 类型为首选。

    建议这样做、以便电容器在不断变化的 PWM、温度和负载下具有足够的能量存储。

    不建议使用钽电容器、因为其 ESR 比陶瓷电容器高得多。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    EVM 使用33n/50V/X7R 电容器作为自举电容器。 由于2类电容器的电压依赖性、在太小的封装中购买此电容器可能会导致电容太小:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    您可以看到、22n/50V/X7R/0402电容器在较高的偏置电压下会出现巨大的电容损耗! 33n/50V/X7R/0603显示的电容损耗要小得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam-San、

    我还有一个问题。

    0402类型如何?
    如果特性与0603相同、0402是否也存在问题?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki、

    您能否显示数据表?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    即使元件本身具有相同的特性、接触电阻和电感也会更高、这可能会导致问题。 我仍然建议遵循数据表规格。

    主放大器甚至比0603大得多、是否需要更小的电容器?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam-San、

    感谢你的答复。

    现在很难获得陶瓷电容器。
    因此、我的客户正在研究包括电容器尺寸在内的替代产品。

    不一定是小型电容器、因为它们现在可以得到的电容器大小是有限的。

    此致、

    哈塞伯