器件型号:PP-SALB-EVM
为了使用 PP-SALB-EVM 执行扬声器表征、我在通过硬件检查时遇到问题。 我遇到的三个故障是"错误的默认采样频率"、"无法录制音频"和"无法回放音频"
我尝试按照说明调整默认采样率、但当我转到音频属性时、没有可用的高级选项卡。 如果 Windows 10 PC 与 Windows 7有所不同、我将使用 Windows 10 PC。
在阅读用户指南 SLOU363A 时、我注意到一件事是、它说在连接电路板时、音频驱动程序被指定为"USB-miniEVM"、但在我的 PC 上、当我在 USB 上插入电路板时、我看到它被指定为"USB-AudioEVM"。 我之前还使用过 PurePath Studio 3和不同的板、这让我认为我可能需要不同的驱动程序、USB-AudioEVM 是我测试过的前一个评估板的驱动程序?
如果我继续进行系统增益校准、即使出现故障、音调仍然有效、我可以听到声音、因此即使在前一步中说无法回放音频、也能正常工作。
如果我再次继续、在运行 IV 测量时、我听到来自扬声器的噪声、但它显示"不良记录信号"
我有代顿音频麦克风、当然还有前置放大器设置、但尚未按照文档"应用报告 SLOU–2015年8月"中的说明进行麦克风校准设置
如果能帮助解决这个问题、我们将不胜感激。
谢谢
布莱克